This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9774:PMP9774

Guru**** 2904580 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9774, TIDA-050024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/843901/pmp9774-pmp9774

器件型号:PMP9774
主题中讨论的其他器件: TIDA-050024

我们正在设计20瓦高频放大器(工作频率为1.5MHz 至30MHz)。

该放大器目前以12V 直流电运行、电源电流为4A。

我们检查了 PMP9774应用、其中输出电压是可变的 w.r.t 音频输入信号。

我们希望针对放大器实施此方法、其中输入射频信号(1.5MHz 至30MHz)通过音频信号进行调制、因此该射频信号的包络电压落在频频带(最高达20kHz)。

在设计包络跟踪放大器(1.5MHz 至30MHz)的电源解决方案时、我们需要您的帮助。

任何其他相关设计也很有用。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道现有的参考设计与您所需的设计完全匹配、但以下是一些相关设计、在您进行设计时可能会有所帮助:

    PMP15036: 适用于音频功率放大器的包络跟踪电源参考设计

    TIDA-050024: 适用于中等功率音频功率放大器应用的包络跟踪电源参考设计

    PMP21112: 具有包络跟踪功能且效率为98%的400W 可调节输出双相升压参考设计

    一切都很棒!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pradeep Shenoy:

    感谢您的回答。

    TIDA-050024设计似乎符合我们的要求。 64W 输出配置将满足我们的电源要求。

    如果可以共享与功率放大器(1.5MHz 至30MHz)应用中此类配置的使用相关的任何文档、将会有所帮助。

    谢谢