This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM61460-Q1:无法在2.1MHz 频率下进行仿真

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/860904/webench-tools-lm61460-q1-unable-to-simulate-with-2-1mhz-operation

器件型号:LM61460-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我尝试在以下条件下仿真 LM61460-Q1:

输入电压:9V - 19V

输出电压:5V

输出电流:4A

环境温度:30

当我切换到2.1MHz 开关频率时、由于缺乏相位裕度、设计将不会更新。 我能否知道在这些条件下的相补角是多少? 我很惊讶相位裕度这么低、因为这些运行条件看起来相当合理。 是否存在可接受2.1MHz 运行的任何条件?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    感谢您的提问。 我也重现了同样的问题。 我进行了一些初始调试、似乎我们需要仔细检查 Cout 和 CFF 计算、以确保设计稳定、尤其是因为该器件具有内部补偿。 此外、我们目前未考虑 RFF 对极点/零点位置的影响。 该工具估算的相位裕度约为28度、因此无法进行2.1MHz 设计。 团队将查看并不断更新此问题的状态。  

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速反馈 Amod! 是的、请随时向我更新您的评估。 您希望何时获得更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    正如邮件中所讨论的、团队已经开始处理这一问题。 我们将通过邮件向您通报最新进展。 希望这可以。  

    此致、

    Bhushan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    如邮件中所述、修复程序将在2020年1月的最后一周在 TI.com 上提供。

    谢谢、此致、

    Harish