主题中讨论的其他器件:SN6501、
在文档中、如果有三段、是否有两段、如果 segment3和 Segment2具有相同的 GND?
我想将此中继器用于我的电池管理系统、BMS 是主设备、具有 Vcc (5V)、A、B、 和 GND、电池具有 Salve 器件、如果 Salve 编号更小、BMS 可以为电池 RS485组件提供5V 电压、如果使用此中继器、我如何处理5V 电源? BMS 5V 和中继器5V、电池5V?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在文档中、如果有三段、是否有两段、如果 segment3和 Segment2具有相同的 GND?
我想将此中继器用于我的电池管理系统、BMS 是主设备、具有 Vcc (5V)、A、B、 和 GND、电池具有 Salve 器件、如果 Salve 编号更小、BMS 可以为电池 RS485组件提供5V 电压、如果使用此中继器、我如何处理5V 电源? BMS 5V 和中继器5V、电池5V?
非常感谢!
尊敬的用户5305731:
感谢您发帖到 E2E!
段2和段3上预计有多少个从器件? 随着总线长度的增加、隔离接地对于保持信号和保护设备变得更加重要。
如果 BMS 或电池电路具有独立的5V 电源、则可以使用隔离变压器和变压器驱动器为其余段设计隔离式电源、如 SN6505或 SN6501、如 TIDA-00333所示。
请告知我们您的回复。
谢谢、
Manuel Chavez
尊敬的用户5305731:
使用 TIDA-00333、5V 电池电源将通过 VS1为中继器供电。 VS1用于创建 VS2和 VS3电源。 J1、J2和 J3 PE 可连接到金属底盘或接地。 这是可选的。
5V 电池电源可用于为该系统中的所有中继器供电(取决于其电源功能)、因此、如果中继器1、中继器2和其他中继器共用一个公共 GND、这是可以的。 必须在每个从器件上隔离电源、以保持对接地电位差的保护。
尊敬的、
Manuel Chavez
尊敬的 Manuel:
很抱歉,稍后回复你的邮件。
1.锂电池的电压电平是多少?
LI 电池可提供10-14.6V 电压范围内的标称电压、但是如果没有中继器、则可提供5V 电源的 BMU 可提供 LI 电池的 RS485电压
2. 由于与 SN6501的电源隔离、除非为不同的电源轨或额外的负载供电、否则不需要每个中继器之间的 LI 电池
车辆可以提供12V 电压,我可以使用一个 LDO 到5V 电压, 为 SN6501提供电源。我不理解您的意思,“除非提供不同的电源轨或用于额外负载,否则每个中继器之间的 LI 电池不是必需的”, 您能详细解释一下吗?
正如卢卡斯所说,如果 Vcc-485来自 BMU,则需要 GND1连接来为电路供电
好的
祝你度过美好的一天!