This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30338:NMOS 角色和充电功率

Guru**** 2768835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/860197/pmp30338-nmos-role-and-charging-power

器件型号:PMP30338

各位专家、您好!

我从客户那里得到了有关此设计的问题。
没有两个 NMOS 的影响
在此参考设计中、有两个 NMOS。
没有这两个 NMOS 会产生什么影响。
我的客户正在考虑简化此部件
2.该 IC 的充电功率  
我的顾客想要了解此 IC 在各种类型的手机/平板电脑中的强劲动力。
如果您有这样的报告、是否可以共享?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    NMOS 部件用于将电源的输出连接到 USBC 总线  它们是符合 USB C 规范所必需的。

       当源器件未连接到输出端时、电缆末端的电压必须为0V。  这就是这些部件的用途。

    该信息取决于所充电的器件。 IC 的最大电流为3A、具体取决于协商的合同。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的回复、很抱歉我的回复很晚。
    我知道。 感谢你的帮助。
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi