This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00254:

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/860855/tida-00254

器件型号:TIDA-00254

大家好、

我已成功编译 SDK、在 CMakeLists.txt 文件中注释掉 PG Flycam 驱动程序。 在下一步中、我将摄像机的参数设置为固定值。 在我的案例中、是在 IDS 摄像头的2056 x 1542像素上。 这些参数现在在程序 camera_view_OpenCV.exe 中正确设置、但图像分辨率尚不匹配。 图像中的640 x 480像素仍显示在实时图像中。 哪些参数仍然必须被覆盖? 我找不到640 x 480显示参数的根源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。

    您正在使用的摄像机的型号/信息是什么?

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    目前我使用的是 IDS UI-3270cP-M-GL Rev.2。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请稍候几天、我们正在调查您的问题、很快就会回来! 感谢您的耐心等待。

    此致

    Hirak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题在于 OpenCV 端的某些摄像机在无法应用用户请求的分辨率时默认使用640x480分辨率。 如果摄像机模型生成器具有用于捕获本机分辨率的 OpenCV 示例实现、则可以尝试使用它们。 通常通过修改 OpenCV 源代码和重建库来完成此操作。 我在 https://stackoverflow.com/questions/16390810/opencv-cant-set-resolution-of-video-capture 上通过流讨论来到了这个堆栈 

    我建议先咨询摄像头制造商、如果他们对型号和示例代码有 OpenCV 支持、您可以从那里获取。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Sanjeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajeev、

    今天、我重建了 OpenCV 版本、并按照所述将默认分辨率更改为我的分辨率。 遗憾的是、它仍然显示低分辨率。 使用最新的 OpenCV 版本时、编译器无法正常工作。 您还有其他选择或解决方案适合我吗?

    大家好
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    好的。 您是否与相机制造商就 OpenCV 问题进行过交流? 过去、我曾遇到过摄像头制造商更改 OpenCV 源代码以使其正常工作的情况。 我建议您尝试此选项。

    此致、

    Sanjeev