This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01168:TIDA-01168转换器的操作

Guru**** 2550960 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01168, LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/858159/tida-01168-operation-of-tida-01168-converter

器件型号:TIDA-01168
主题中讨论的其他器件: LM5170-Q1

你好。

我创建了一个基于 TIDA-01168的转换器。

请告诉我、因为我有疑问。

 

在48VIN => 14VOUT 运行中、如果您增加负载电流、

出现输出电压逐渐下降的现象。

下降的程度为0.046V/A、这几乎是恒定的。

示例) 14V/0A、13.77V/5A、11.70V/50A

以上是四相驱动时的情况。

 当以两相驱动时、下降程度将翻倍至0.092V/A

 

电路常量和源代码主要与参考设计一致。

 

状态

CPU 电压测量值实际测量值。

这不是测量误差。

2P2Z 控制器(底部)的电压误差随负载电流的增加而增加。

(*注册).Buck.Error =_IQmpy ((*参数).Ctrl.P12Vset、_IQ (P12V_ADC_SCALE)-(*参数).Meas P12Vscaled;

 

 

误差会增大、但您不知道控制器输出为何不会进一步增大。

 

我调整了 B0和 B1等每个系数、但没有改进。

 

症状的可能原因是什么?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ksma、  

    感谢您关注 TIDA-01168。 我是设计的作者、很乐意为您提供帮助。 您能与我分享电路图吗? 负载效应实际上表示每相大约0.184 Ω 的串联电阻(0.046 x 4或0.092 x 2)。

    您确切地在哪里测量输出电压? 您需要精确测量4线电压感应点的输出电压。 导线上的压降会导致此类压降。  

    您是否还可以检查电压感应放大器的输出是否保持不变、或在电流从5安培变为50安培时发生变化?

    让我再考虑一下源代码。 我在 TIDA-01168上工作已经有一段时间了。 我需要稍微刷新一下。

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jiri-San。

    感谢你的答复。

    抱歉、我无法提供原理图。

    但是、它几乎与参考电路图相同。 变化是平滑电容器的数量略有减少。

    电压测量点是相同的。

    电压放大器输出(P12V_MEAS)也会随着负载电流而降低。

    在随后的研究中、如果 BN 和 AN 降低、压降会进一步增加。

    示例) 14.03V/0A、12.78V/20A、10.96V/50A

    但是、如果反向升高、ISETD 信号将变得不稳定。

    这是否是2P2Z 的调优不足?

    根据 control.h 的#define、向上和向下移动一点即可确认它。

    /*降压模式数字补偿常数*/

    #define B0_BUCK (2.602812)//(0.443017)/* B0常数*/

    #define B1_BUCK (0.040566)//(0.264689)/* B1常数*/

    #define B2_BUCK (-2.562246)//(-0.17832)/* B2常量*/

    #define A1_BUCK (0.918233)//(0.466008)/* A1 constant */

    #define A2_BUCK (0.081767)//(0.533991)/* A2常数*/

    TIDA-01168是否可以由上述参数驱动?

    谢谢、致以最诚挚的问候、ksma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ksma、

    我知道。 嗯、这似乎问题确实出在数字补偿器中。 您提到您已更改了输出电容。 这会影响补偿器的常量。  

    请参阅此处的讨论: https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/p/796287/2950444?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Panacek#2950444

    我们的培训材料有一个链接。 该材料来自负责 LM5170-Q1的产品线。 在设计电路时、我也需要他们的帮助。  

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    感谢你的答复。

    感谢您提供有用的技术材料。
    我以前读过它、非常有帮助。

    但问题仍然存在。
    (1)仅移除了一个39u/63V 聚合物电容器。
    因此、工厂传输特性的变化被认为很小。

    (2)控制器调谐不当会导致输出电压脉动或
    我认为它将影响瞬态响应。
    但是、这次输出电压静态下降。

    (3)压降率根据 BN 和 AN 的调谐略有变化。
    然而,这一点根本不会改善。

    在调优 TIDA-01168时、
    是否存在这种现象?

    如果您能告诉我当时的发展状况、我将不胜感激。

    此致、ksma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ksma、您好!  

    (联合国)幸运的是、我在设计 TIDA-01168时没有看到这种行为。 这使得我很难帮助您调试系统。

    我将重点介绍数字补偿器。 我建议您在其中创建一个图

    • X 轴是输出电流
    • Y 轴具有以下参数:
      • ISETD 信号的占空比
      • ISETA 信号的模拟电压(我建议使用 acurate 工作台万用表)
      • 运算放大器的模拟输入电压(AD 转换器的输入)
      •  (*注册).Buck.SetOutput 变量的数字值

     这可以指示正在进行的操作。  

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    感谢您提供宝贵的信息。
    我想这个。
    此致、ksma