This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00462:TIDA-00462、Example Project don´t 启动系统

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00462, MSP-FET, MSP430F5172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/858252/tida-00462-tida-00462-example-project-don-t-start-the-system

器件型号:TIDA-00462
主题中讨论的其他器件: MSP-FETMSP430F5172

尊敬的专家:

为了测试超声波换能器、我们公司选择了该 Booster Pack。

´s 测试该系统、我们感到困惑、因为它在测试设置中不起作用。  

使用了以下测试设置:

  • 具有5V 外部电源的 TIDA-00462板
  • 德州仪器 MSP-FET 闪存仿真工具
  • SharpRegistered96x96内存 LCD

现在、我有一个问题、那就是 MSP430未启用 LCD。 在本测试中、我使用 TI 的示例代码来检查电路板的功能。 因此、它应该是正常工作的。  

但用于 LCD 的 LCD_BWR、LCD_SPI_CS、LCD_EN 和所有其他引脚不起任何作用。 启动系统后、停止 LED 亮起、因此 MSP430应该正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    感谢您关注此参考设计。 请留出几天时间、我们将为您提供具体答案。

    最棒的

    MCV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我再次编译了测试项目、并得到了三条错误消息:

    我希望,这可以帮助找到解决这个问题的办法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我发现示例代码不是针对 MSP430G2而不是 针对 msp430f5172。 为正确 的 msp430f5172更改 LCD 代码后、sharp96x96损坏、现在我使用 sharp128x128。 TI 是否有适用于此 LCD 显示屏的适用于 msp430f5172的示例代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    感谢您的更新、我们一直在努力复制它。  

    我不知道128x128 w/ msp430f5172的任何代码示例。

    MCV