主题中讨论的其他器件: MSP-FET、 MSP430F5172
尊敬的专家:
为了测试超声波换能器、我们公司选择了该 Booster Pack。
´s 测试该系统、我们感到困惑、因为它在测试设置中不起作用。
使用了以下测试设置:
- 具有5V 外部电源的 TIDA-00462板
- 德州仪器 MSP-FET 闪存仿真工具
- Sharp96x96内存 LCD
现在、我有一个问题、那就是 MSP430未启用 LCD。 在本测试中、我使用 TI 的示例代码来检查电路板的功能。 因此、它应该是正常工作的。
但用于 LCD 的 LCD_BWR、LCD_SPI_CS、LCD_EN 和所有其他引脚不起任何作用。 启动系统后、停止 LED 亮起、因此 MSP430应该正常工作。