This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00663:电路板正常工作时、激光器(TP4)上的电压变化范围

Guru**** 2929080 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27321, TIDA-00663, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/861074/tida-00663-the-range-of-voltage-change-at-laser_on-tp4-when-the-board-is-working-properly

器件型号:TIDA-00663
主题中讨论的其他器件:UCC27321TDC7200

您好!

感恩节快乐! 很抱歉在假期打扰你。

当 SPLLL90_3在 GATE (TP2)上获得 PWM 电压(高电平为5V、脉宽为20ns)时、 我可以仅检测激光器(TP4)上的噪声。  

因此 、我想知道  当电路板正常工作时、Laser _ON (TP4)的电压变化范围、以及我在 TP2为 SPLLL903提供了什么电压 shouId?

祝你一切顺利

张文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张、您好、感谢您关注德州仪器。  我们将于11月28日(星期四)和11月29日(星期五)开始公司假日假期。  我们将于12月2日(星期一)恢复正常营业时间。  您的查询已转发给我们的工业工厂自动化团队、以供审核和回答。  请让我们尽早等到12月2日星期一收到团队的回复。  

    此致、

    J. Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家。

    期待您的回复。

    此致、

    张文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

     需要为 SPL PL90_3和 UCC27321提供的电压(VCC_Laser)可以是15V (外部提供)、也可以是5V (通过 Launchpad 提供)。 这可以通过连接器 J2和跳线进行选择。

    激光器_ON 上的电压将为 VCC_Laser 减去 MOSFET VGS 和 SPL_PL90_3中集成的激光二极管压降。 请查看 OSRAM 数据表、了解有关此内容的更多详细信息。  

    谢谢

    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Giovanni  

     实际上、 我的实验中的电流电压(VCC_Laser)与您所说的相同。 但是、我可以仅检测激光_ON (TP4)处的噪声。  因此 、我对 TP2的电压要求更好奇。 您能给我一些有关 TP2的信息吗、例如  脉宽或频率范围。 谢谢!

    此致、

    张文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    TP2上的电压大约等于 VCC_Laser。 有关该器件的更多详细信息、请查看 UCC27321的数据表。

    关于频率、TIDA-00663使用脉冲 ToF 技术、这意味着您用脉冲从一个脉冲到另一个脉冲来触发激光、您需要等待接收信号、等待时间将取决于您要检测的物体的距离。 有关更多详细信息、请查看 TIDA-00663的用户指南。  

    最后、脉冲宽度约为80ns。  

    如果您有其他问题、请告诉我。 如果您的问题得到了解答、请单击已解决按钮。

    谢谢

    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Giovanni、

    非常感谢。 实际上、我还有另一个问题。 您能否为 TP3提供基准电压、例如40mV 或其他值?  

    我 确信,我的实验中的 TDC7200和 TPL0202部件在 本地测试时可以正常工作 。 但是,整个电路 仍然无法 正常工作,无法实现激光测距的功能。 因此、我非常困惑、想知道 TP3在实现 激光测距功能的实验中的电压设置。 也许当我更改 TP3的值设置时、整个 电路可以正常工作。

    祝你一切顺利

    张文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    激光_ON_THRESHOLD 由 U8 (TPL0202)设置、由 SW 微调、以确保无论输入电压偏移如何、都可以触发比较器。

    Laser _ON 由 VCC_Laser 的分压器 R15和 R14设置、可在 PCB 上进行调节、如前所述。

    除非电流流经激光二极管(然后电流是 VCC 激光的函数、电压将相应设置)、否则 LERAL_ON 将为0。

    因此、当 LD (激光二极管)被激活(得益于 UCC27321)时、激光打开将高于激光_ON_THRESHOLD 并在输出(TX_COMP)上触发脉冲、TDC 将将其注册为 TX 事件。

    我看到的激光_ON_THRESHOLD 的典型值大约为1.8V、但这也取决于上述所有因素。

    如果您有其他问题、请告诉我。 如果您的问题得到了解答、请单击已解决按钮。

    谢谢

    Giovanni