This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28881:UCC28881 12V 0.3A 辅助电源

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881, UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/859295/webench-tools-ucc28881-ucc28881-12v-0-3a-auxliary-power-supply

器件型号:UCC28881
主题中讨论的其他器件: UCC28910

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

IAM 使用 UCC28881解决方案设计12V 0.3A 辅助电源。 我无法在 TI 网站上以 Excel 格式找到此解决方案的设计工具。 请务必获取此文档。

邮件 ID - prathuesh.k@havells.com

此致

普拉特希·K

Havells 研究与创新中心

班加罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prithuesh、

    它位于 产品文件夹中的"设计和开发"选项卡下。 我为您的 reference.e2e.ti.com/.../sluc626b.zip 附上了一个

    此致、

    Vishwanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本文档没有反激式设计工具、它仅具有 交流/直流降压转换器。

    此致

    普拉特希·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本文档没有反激式设计工具、它仅具有 交流/直流降压转换器。

    此致

    普拉特希·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在等待答复,请你做必要的事。

    此致

    普拉特希·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parthuesh 您好!

    很抱歉、我们没有适用于反激式转换器中 UCC28881的 Excel 工具。

    我们有一个具有内部 FET 的 UCC28910/1反激式控制器、该控制器具有 Excel 设计计算器供您使用。  您可以在以下链接中找到它。 www.ti.com/.../sluc503

    此致、