This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS82140:无法在反相降压/升压配置中模拟 TPS82140SIL

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS82130, TPS82140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/861508/webench-tools-tps82140-unable-to-simulate-tps82140sil-in-inverting-buck-boost-configuration

器件型号:TPS82140
主题中讨论的其他器件:TPS82130、TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

WEBENCH 设计工具似乎不允许使用 TPS82140创建反相降压/升压电路。  但是、数据表将此配置显示为示例电路、而电流较高的 TPS82130具有使用此配置的评估板和应用手册。  

我根据 TPS82130应用手册将标准降压配置从 WEBENCH 导出到 TI-Tina、并将其修改为反相降压/升压、但它不能按预期工作、我不确定这是否是模型的问题或我在 TI-Tina 中的经验。  瞬态仿真正在运行、但我没有输出、并且有很大的电流从 Vin 流向地面、这表明82140不是 switching.e2e.ti.com/.../tps82140_5F00_inv_5F00_buck_5F00_boost.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IC 的 SPICE 模型 将 GND 引脚硬编码为"0"节点 /接地、因此您将无法使用同一模型模拟 IBB 配置。 我将此 TT 分配给相关的产品团队、以便他们在需要时为您提供更多信息/帮助。

    此致、

    Srikanth Pam

    在线设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

     

    感谢你的答复。  希望可以在某个时候修改该模型、但我想它现在可以返回到焊铁。

     

    此致

     

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我已请求更新 TPS82140产品文件夹中可下载的 TINA-TI 模型以支持 IBB 运行、但由于建模团队在此之前会有一系列请求、因此需要几周时间。 我现在要将此线程标记为已关闭、一旦更新的模型可用、我将在此处提供更新。

    感谢您的耐心等待、
    Kris