This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TMDS361B:TMDS361B 引脚可互换?

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS361B, HD3SS215, HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/861100/webench-tools-tmds361b-tmds361b-pin-swap-possible

器件型号:TMDS361B
主题中讨论的其他器件: HD3SS215HD3SS214

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好。

我对 TMDS361B 有疑问。

tmds361b 只是具有开关吗?

例如、如果它只是一个用于三个输入端口的开关、是否可以如所附图片中所示进行连接?

我会等待的

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅功能方框图、它的输入端具有自适应均衡功能。 根据建议的实现方式、将在时钟上应用均衡、而在 D2+/-上不应用均衡。  

    仅对于开关解决方案、请参阅 HD3SS214或 HD3SS215。

    谢谢

    David