This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01250:TIDA-01250:

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL111, TIOL1113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/860190/tida-01250-tida-01250

器件型号:TIDA-01250
主题中讨论的其他器件:TIOL111TIOL1113

你(们)好  

我们尝试制造智能电磁阀驱动器

您能否建议替代器件型号(因为 DigiKey 中不提供这些器件型号)或确认以下 详细信息

指示符 数量 器件型号 制造商 说明 PackageReference APN 备注
C3、C6 2. 1uF GRM155R61A105KE15D Murata 电容、陶瓷、1uF、10V、+/-10%、 X5R、0402 0402  CC0402KRX5R6BB105 无库存,请确认 APN
J1 1       M12插座、背板安装、4Pos、金、R/A、 第   43-01205. 确认 APN
U1 1   TIOL111 应用工程师 《具有集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器》、TIOL111
(WSON-10)
TIOL111 TIOL1113DMWT 确认完整的零件号
Y1 1   MS3V-T1R 32.768kHz 7.0 PF Micro Crystal AG 晶振、32.768KHz、7pF、SMD 1.4x1.4x5.0mm SMD MS3V-T1R-32.768kHz-7PF-20ppm-TA-QC-AU 确认完整的零件号
问题11. 1 1000pF 885012205061 Wurth Elektronik 电容、陶瓷、1000pF、50V、+/-10%、 X7R、0402 0402   考虑数量 -每张卡1个

谢谢

Yeshwanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电容器应具有相同的电容和电压额定值、这在该节点上就足够了。 请注意、当接近电容器的最大额定电压时、电容值会降低。 C3和 C6的电压电平为3.3V、由 TIOL111的内部 LDO (3.3V 版本)调节。 C11为 DNP (不填充)。 它是编程接口、通常仅在有长编程电缆时才使用 CAP。 对于 J1、您基本上可以使用适合封装尺寸的 M12连接器、也可以将电缆直接焊接到 PCB 上以进行测试。 您可以使用适合封装尺寸的任何32kHz 晶体。 在其数据表中验证电容器要求(C9和 C10)。 TIOL1113 (3.3V 版本)可从 TI 网上商店购买: https://www.ti.com/store/ti/en/search/?text=tiol111&searchType=

    此致

    Alex