This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 硬件和电子机箱手册建议

Guru**** 2965460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/860930/hardware-and-electronics-enclosure-book-recommendation

是否有人推荐任何有关电子设备外壳或类似主题的正确构造/设计/物理属性等的好书(我不确定哪种类型的书最适合查看; 此外、我还使用上述关键字进行了库搜索、但我实际上没有获得有用的结果)? 此外,我们亦会向市民开放一个良好的网站。  

非常感谢您的帮助!

P.S. 我认为这是最适合此类问题的论坛... 欢迎提供指导,并希望在何处张贴这一信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

     由于 TI 不生产或提供外壳中的任何产品、因此这可能不是进行此类讨论的好场所。  可能有人订阅了 E2E、该 E2E 会生产需要外壳的产品、因此可能会查看并回复。  我们感谢您在 E2E 上发帖、希望您能获得一些帮助。

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助!

    如果您不介意、我将其标记为"未解决"、以便人们更有可能像您提到的那样看待它。