This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40304:采用 WEBENCH 的1V 10A 电源设计

Guru**** 2886470 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/860659/webench-tools-tps40304-power-design-for-1v-10a-using-webench

器件型号:TPS40304

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 TPS40304设计了在85°C 时为1V 10A 的电源。 在 WEBENCH 工具上,使用的 MOSFET 在数字上是两个,但当我下载 Altium 文件时,原理图文件中有四个 MOSFET。 原因是什么?

随附了 WEBENCH 设计的屏幕截图和原理图文件 downloaded.e2e.ti.com/.../mosfet-problem.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad ather、

    我检查了您共享的屏幕截图。 Webench 似乎正在使用并联 MOSFET 创建设计(每个 FET 的数量为2:请查看下图以供参考)。 当 Webench 无法获得采用单个 MOSFET 的设计解决方案时、高输出电流和温度输入通常会出现这种情况。 如果您有进一步的疑问、请告诉我。  

    此致、
    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bhushan、

    当我现在重新设计该解决方案时、它为我提供了仅具有一个 FET 的解决方案。 它分配的器件型号与后面的型号不同。 为什么会这样呢? 我能否在当前设计中使用此器件型号并仅使用一个 FET?

    此致、

    Ather

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ather、

    Webench 上的数据库始终会更新、您可能会看到根据数据库中可用 FET 所选组件的变化。

    是的、您可以始终为您的设计使用这些选定的 FET。 如果您的应用适合、请在运行值表中验证 MOSFET 温度。 如果您有进一步的疑问、请告诉我。  

     

    此致、

    Bhushan