This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5160-Q1:开关#39的源极和接地引脚正短路。

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/853756/webench-tools-lm5160-q1-switcher-s-source-and-ground-pin-is-getting-shorted

器件型号:LM5160-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 团队:

 

我使用 Webench 设计了一款 Flybuck 转换器、可在12Vout-ISO、1.2A 条件下提供44Vin 至54Vin 的电压。 请在附件中找到设计报告,为了获得12V 输出,我更改了 rfbb 和 rfbt 电阻器的值,在44V 电压下工作时 ,电路最初工作并显示所需的输出电压,但在几个周期后,开关 IC 的引脚(即 Vin 和 GND) 内部短路。 请告诉 我可能的原因。  e2e.ti.com/.../Final_5F00_48V_2D00_to_2D00_12V_5F00_Converter_2D00_7_5F00_Nos.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用 webench 建议的同一变压器器件型号?

    此外、您是否在我们的 EVM 上测试过这一点?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief、

    是的、我使用 的变压器器件型号与 webench 建议的型号相同、 所附图像中显示的绿色波形是变压器初级侧上的电压、在开关时会发生振荡、这是不是原因?。输出为15V、而不是12V、因为我仍然需要调整反馈电阻值的大小。

    我尚未在您的 EVM 中进行测试、请在附件中查找我的原理图电路

    我已经相应地设计了 PCB 布局。

    此致、


    -Alok  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alok、

    变压器中的开关应该会发生、因为变压器会将能量传输到电路的次级侧。  

    在一次侧或二次侧加载后、器件是否损坏?

    您能否尝试加载初级输出电压并确保保持稳压和稳定性?

    此外、最好仔细检查 EVM、如果您愿意、我们可以向您发送 EVM

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arief:

    我已经在次级侧连接了负载、以便获得隔离式输出、请解释一下初级侧连接负载将如何确保稳定性? 我 想与您的 EVM 进行交叉检查、能否获取样片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alok、

    在 Flybuck 设计中、调节主要发生在初级侧。 因此、我想首先通过尝试查看调节的初级侧是否正常来确保稳定性。  

    如果您有地址、我可以向您发送 EVM

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief、

    我是否需要支付 EVM 样片的费用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alok、

    不可以、如果您在美国境内、我可以给您发送一个。

    请告诉我您的收货地址

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arief:

    这是为了让您注意到、我了解了电路中的缺陷、并成功地在额定条件下测试了设计。谢谢! 以获得您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alok、

    听起来不错。 我很高兴你能够解决这个问题

    谢谢

    -Arief