This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV6001:TLV6001、ADC 采样电容器和 S+H 选择

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224EVM, TLV6001, TMS320F28377D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/856896/webench-tools-tlv6001-tlv6001-adc-sampling-capacitor-and-s-h-selection

器件型号:TLV6001
主题中讨论的其他器件:ISO224EVMTMS320F28377D

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我对 ADC 采集窗口有一个问题。  为了实现额定分辨率、信号源需要对 ADC 内核中的采样电容器进行充电、使其处于信号电压的0.5LSB 范围内。 根据 TI 建议、CS 应至少为20 X CH。CS 通常仅用于防止驱动运算放大器在采样发生时发生转换。  稍后我看到 了 ISO224EVM 评估模块   SLAU733 第3页 ,其中 TLV6001后 ,R 被选为47欧姆,C 被选为100pf。  对吗? 对于这种情况,100pF 小于 CH 的20倍,S+H 为85ns,ACQPS 为16。 我认为 S+h 时间太短、无法为采样电容器充电。 如果 ADC 时钟为50MHz、则 ADC 转换时间约为205ns、总采样时间为290ns、则最大吞吐量为3.4MHZ。  您能否解释一下 TI 为什么使用 C 作为100pf、因为根据 TI 的建议、这种方法不正确、还有一个问题、我使用的是双环路控制器外部环路、电压和内部环路是电流环路。 通常、内部环路比电压环路更快、并且具有高带宽。 如果我希望电流环路更快、采样速度更快、我需要减小 CS 的值、我的意思是小于100pf、这样我将比电压环路更快、但它的 S+H 也会太低。 我不确定 S+H 时间是否足以为采样保持电容器充电。 如果我 使用初级 PWM 50kHz、次级 PWM 为100kHz 来触发 ADC、则采样率将为100kHz。 对于100kHz ADC 采样率、我需要多少 S+H。 电流和电压环路。  谢谢、既不是太快也不是太慢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shah、

    我不认为 ISO224EVM 上 TLV6001输出上的 RC 针对任何特定的 ADC 采样率或分辨率进行了优化。 我认为它只能用作 RC 滤波器。

    用于驱动 ADC 的 RC 滤波器和运算放大器取决于 ADC 内的采样时间、分辨率、满量程输入范围和采样电容器。 对于给定的采样率和分辨率、TLV6001可能不是要使用的正确放大器、因为它可能没有足够的带宽来驱动 ADC。 我们有一个非常有用的工具、 即模拟工程师计算器、它将计算驱动 ADC 所需的电阻器、电容器和运算放大器带宽。 我还建议您观看 有关 ADC的 TI 高精度实验室视频。

    关于内部和外部环路电路的问题、您能否发布所参考电路的原理图? 我想您可能正在谈论我们所说的复合放大器、但我想确保。 请参阅 有关 复合放大器 ADC 的 TI 高精度实验室视频的第6.2节。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我已经下载  了模拟工程师计算器、 这是一款非常适合电路设计的工具。   当我看到数据表时、我正在使用 TMS320f28377D、为什么没有提到使用哪种 ADC 模块? 我 正在使用具有3.3满量程范围的12位单端 ADC、内部 CSH 为14.5pf、但我找不到12位 SAR ADC 的采集时间是多久?  计算器计算 CS 和 RS 的值后、我需要查找 S+H 和 ACQPS、是否需要采集时间和 S+H 时间相同?

    这是我的双环路 PI 控制器电路拓扑、我很困惑如何为电压和电流传感器设计电荷桶电路。 电流环路带宽高于电压环路、电流传感器通常快于电压传感器。 因此,它的采样值应该高于电压,但我不知道它的采样值会高多少? 我使用的是具有50kHz 开关频率的50Hz 正弦波、因此我需要1000个正弦表样本。 电压 PI 和电流 PI 控制器与 RC 电荷桶电路之间是否存在任何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shah、

    我不太熟悉 TMS320f28377D、因为我主要支持运算放大器。 但通过查看 TMS320f28377D 的数据表、我相信采集时间可以在数据表的表5-44中找到。 但是、我建议创建另一个有关 TMS320f28377的 E2E 论坛主题、以验证是否正确理解了采集时间。

    电荷桶将是放大器输出端的 RC 滤波器、其组件取决于模拟工程师计算器工具中提供的组件。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shah、

    我在大约一周内没有听到你的声音。 您是否需要与 TLV6001相关的其他支持?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我太忙了、我解决了我的计划、它真的帮了我很多、非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shah、

    我很高兴您能够解决您的问题。 如果您将来需要其他支持、请告知我们。

    谢谢、

    Tim Clayomb