This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/MSP430F67791A:通过 UART 进行编程

Guru**** 2939090 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/859387/webench-tools-msp430f67791a-programming-through-uart

器件型号:MSP430F67791A
主题中讨论的其他器件:MSPBSL

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们能否在此控制器中使用 UART 进行编程(.hex 文件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您想通过 UART 对此控制器进行编程、可以使用引导加载程序(BSL)。 有关使用引导加载程序对 MSP430 MCU 进行编程的更多信息、请参阅 MSPBSL 登录页面(http://www.ti.com/tool/MSPBSL)

    此致、

    Matt