This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01168:电流调节和 UART 压降查询

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01168, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/858759/tida-01168-current-regulation-and-uart-dropout-query

器件型号:TIDA-01168
主题中讨论的其他器件: LM5170

我们复制了 TIDA-01168、并将其用于应用。 我查看过其他帖子、找不到与以下问题相关的任何内容。 如果在上一个帖子中对此进行了处理、请提前道歉。

(1)在运行期间、我们将观察 UART 压降。 使用 UART 转 USB 电缆在空载和负载条件下随机发生这种情况。 这是设置错误还是电缆错误? 我还没有尝试其他电缆来破坏后者。

(2)我们希望使用 TIDA-01168参考设计来调节 LM5170任一侧进入电池的电流和电压。 如何使用 UART 接口实现恒定电流(CC)和恒定电压(CV)? 我在 UART 命令中看不到任何当前设置。 理想情况下、我希望设置电流和电压限制、并依靠控制环路来防止超过这些限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、  

    感谢您的回复。 我是 TIDA-01168的作者。 以下是我的第一个想法:

    广告(1):您是否可以尝试通过使用电池运行的笔记本电脑连接到电路板? 原因是 TIDA-01168会切换高电流、并会根据设置干扰实验室环境。 我怀疑这里存在共模噪声。 否则、我不知道 UART 通信存在任何问题。 它对我来说很好(使用基于 FT232RL 的转换器)。 您可能还需要检查 UART 转换器是否为您提供3.3V 逻辑电平。 有些则是5V

    AD (2):我从未执行过恒定电流模式。 尽管如此、这非常简单。 您需要限制 PWM 的占空比。 如图74所示、占空比与 ISETA 引脚上的电压成正比。 ISETA 电压与输出电流成正比。

    您可以添加如下内容:  

    /*输出不能为负*/
    if (* Reg).Buck.out <_IQ19 (0.000){(* Reg).Buck.out =_IQ19 (0.0000);}
    //电流限制*/
    if (* Reg).Buck.out >(((* CurrentReg).Buck.MyReg))){(* MyRe稳 压器=*电流限制) 

    但愿这对您有所帮助。

    此致、Jiri Panacek