This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30092:此设计的变压器规格

Guru**** 2930920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/859155/pmp30092-transformer-spec-of-this-design

器件型号:PMP30092

您好!

我的客户需要此变压器规格。 请在这方面提供帮助。 谢谢。  

http://www.ti.com.cn/tool/cn/PMP30092

250 μ H

750316326R01 Wurth Elektronik

变压器、250 μ H、 14引线、

主体44x36.5mm、间距5mm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    下图显示了变压器规格:

    谢谢、

    弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    我无法插入图片。 因此、我将向您发送一封包含数据表的电子邮件。

    此致、

    弗洛里安