请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8860 工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、我们根据 TI 高精度实验室视频5.3在 TINA 中模拟 ADC。 本视频教我们如何修改"TR 激励细分"和"TR 时间内部"。 细分"以获得所需的波形(如下图所示)。
我们可以观看视频、但我们不确定这些参数的真正含义是什么。
一个更常见的问题是,在 TINA 中,在哪里可以找到这些参数的含义,以便我们可以了解如何修改这些参数以优化模拟。 谢谢!