This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ADS8860:TINA-how to understand parameters in " set analysis parameters" menu?("设置分析参数"菜单)

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/859285/webench-tools-ads8860-tina-how-to-understand-parameters-in-set-analysis-parameter-menu

器件型号:ADS8860

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我们根据 TI 高精度实验室视频5.3在 TINA 中模拟 ADC。 本视频教我们如何修改"TR 激励细分"和"TR 时间内部"。 细分"以获得所需的波形(如下图所示)。  
我们可以观看视频、但我们不确定这些参数的真正含义是什么。  

一个更常见的问题是,在 TINA 中,在哪里可以找到这些参数的含义,以便我们可以了解如何修改这些参数以优化模拟。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Yi Xiao San、

    您可以在 Help -> Analysis Menu -> Set Parameters 中找到有关分析参数的详细信息。

    我将把这个主题转移给 ADC 团队、他们将帮助您解决问题。

    此致、

    Vishwanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     不确定为什么我找不到路径"帮助->分析菜单->设置参数"。 您提到过。 我的 TINA 版本及其"帮助"菜单如下所示。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Yi Xiao San、

     您可以通过单击"帮助"->"内容"转到"帮助"页面。 您将在帮助页面中找到"Analysis Menu"(分析菜单)部分、如下所示。

    此致、

    Srikanth Pam

    在线设计工具