This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21516:需要此设计的变压器详细规格

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/858924/pmp21516-need-transformer-detailed-spec-of-this-design

器件型号:PMP21516

您好!

PMP21516是相当新的设计。 是否有办法 让此  EVM 中的一个进行测试? 我的客户正在搜索220VAC 输入和24V4A[正常]隔离式输出解决方案。   这个非常接近我客户的需求。 BTW、您能否提供变压器的详细规格? 谢谢。

T1 170 μ H

RTI-1275

Renco Electronics

变压器、170uH、TH

990x925mil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUE、我已将您的请求转发给我们欧洲 PDS 团队的设计负责人。   我们是否有设计的电路板库存是值得怀疑的、但 Florian 肯定会给出建议。 请前往网站并输入"pdsrequest/"、提交开发板的申请。  

    此致、

    John Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    请参阅我的电子邮件回复。  我已包含变压器的详细信息。

    谢谢、

    Robert