This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28180:Ucc28180

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/858578/webench-tools-ucc28180-ucc28180

器件型号:UCC28180

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、TI 专家、

       我对 您网站上给出的平均模型的 pspice 仿真有疑问。 在平均值模型的原理图中、您提供了一个输入直流电压(165V)、它是通过由 ucc28180脉冲的开关提供 的、输出(390V.0.9A)是获取的。

在该模型中、ucc28180的 VCC 引脚在哪里、如果您在内部对其建模、VCC 的电压电平是多少?

2、其中使用的 cinj、Linj 和0V 交流电源有何用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    由于这是一个平均模型、因此不需要 Vcc 引脚。 实际上、Vcc 电压不会影响 PFC 控制器的电压或电流环路。

    (Cinj)和(Linj)构成注入滤波器、可实现环路中断、0V 交流源是用于在仿真器中生成增益相位分析的频率源。

    此致

    Peter