This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC202RHUR、PCA9534RGVR、TCA9517ADGKR TS3A5018RSVR 的运行温度额定值

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018, PCA9534, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/858467/juction-temperature-rating-of-fpc202rhur-pca9534rgvr-tca9517adgkr-ts3a5018rsvr

主题中讨论的其他器件:TS3A5018PCA9534TCA9517

您好!

我正在查找以下组件的最大结温额定值。

FPC202RHUR

PCA9534RGVR

TCA9517ADGKR

TS3A5018RSVR

请帮我实现相同的操作吗?

此致、

Amith K Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amith、

    对于 FPC202RHUR、工作结温范围为-40°C 至125°C

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amith、您好!  

     供参考、由于这四个器件来自不同的产品组、因此答案将在不同的时间出现。   

    此外、我建议您在 E2E 上搜索答案;例如、TS3A5018 TJMax 在此处讨论: https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/t/518537 。  

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amith、

    您的问题未指定 建议的最大工作电压或绝对最大电压。

    PCA9534的绝对最大值为100C、建议值为90C

    TCA9517的绝对最大值为125C、建议值为90C

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bobby、Nasser 和 Leonard 的快速更新。

    此致、

    Amith K Bhat