This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:controlSUITE

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/858540/webench-tools-controlsuite

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我已经安装了最新的 controlSUITE、它运行了一段时间、但当我重新启动 PC 时、它会以空白屏幕打开、任何人能否建议任何方法来解决此问题。 每次我需要卸载和安装时。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagesh、

    我强烈建议您迁移到使用 C2000Ware 获取 C2000的最新配套资料。 可能会问您要使用的 controlSUITE 中的哪些产品? 请注意、不再维护 controlSUITE。

    此致、

    Ozino