This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5121-Q1:器件选择

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD16340Q3, BQ24640, CSD17577Q3A, LM5121-Q1, LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/858244/webench-tools-lm5121-q1-parts-selection

器件型号:LM5121-Q1
主题中讨论的其他器件:CSD16340Q3BQ24640CSD17577Q3ALM5121

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我尝试了解工具在执行自动选择时如何选择器件。 我尝试了4.5V 输入电压、9V 输出电压和该工具分别为 CSD16340Q3 和 CSD17577Q3A 推荐了不同的开关和正向二极管/FET 器件型号。 我计划 将 CSD17577Q3A 用于我的 BQ24640电路和7.5V 6A 输出、以简化 BOM。 请告知这是否正常、或者我错过了重要的内容。

谢谢、

Emman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃马纽埃尔

    与 FET 选择相关-最初、该工具会执行各种电压和电流额定值检查、以确保 FET 能够在给定的输入条件下工作。 我们为所有可能工作的 FET 创建 M1/M2对组合、然后估算这些对的损耗、占用空间(对于 M1/M2)和成本。 如果 FET 组合的损耗过高、FET 可能过热、则我们消除该解决方案并继续使用、直到所有对都耗尽。 然后、我们基于"设计注意事项"设置(例如平衡、低成本等)运行分级算法、对最适合的 FET 对进行分级。 对于可调频率器件、开关频率也会根据设计考虑因素而变化、并在估算 FET 损耗时予以考虑。

    在谈到有关将相同 FET CSD17577Q3A 用于 LM5121-Q1的 M1/M2位置的问题时、我在推荐的备选 FET 列表中看不到这种组合。 一些检查可能会失败、或者与同一 FET 的对(CSD17577Q3A)排名很低。 我们可以查看此信息、并让您了解可能发生的情况。

    对于 BQ24640、我建议打开有关该器件的另一篇文章、以便我们可以要求相关产品专家查看。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmanuel、

    Webench 为 LM5121/-Q1实现了双 FET 解决方案。 这意味着您不能单独更改 M1和 M2。 Webench 中的解决方案使两个 FET 都适用于特定的解决方案。 使用 CSD17577Q3A 的问题是、如果在 M1的位置使用它、它的温度会达到258度(理论上)。 因此、Webench 会因 M1的位置而拒绝它。  

    请按照 Amod 建议为 BQ24640创建单独的帖子。

    此致、

    Vishwanath