This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TPS54339E:来自 webench 电路的电压错误。

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54339E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/858309/webench-tools-tps54339e-wrong-voltage-coming-from-webench-circuit

器件型号:TPS54339E

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我在一个简单的直流到直流电路上使用 TPS54339EDDAR。 我的输入为18.5V、我的输出应为7V。 我使用 WEBENCH 来建立电路、并从物料清单中订购每个组件。 我完全复制了原理图与组件、并获得了以下结果。 该电路从3.8v 的输入开始输出略低于7V 的电压、然后随着输入电压的增加、输出稳定在7.5V 左右、并一直保持到输入达到17.5v。 此时输出电压降至2.4V。 Webench 将电路设计为在18.5V 电压下工作、因此我不知道发生了什么。 我制作了其中两个电路、一个在7V、一个在5V、两个电路都在做同样的事情。 5V 电压开始输出大约5V、大约为3.3V、然后在14V 时降至1.065V。 我将链接下面的 webench 项目、并展示我所构建的电路的图像。 我可能会在把它放在一起时出错、但需要其他人的眼睛才能看到它。 感谢您的任何建议。

7V - https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=86865E4BD1E10B28

5V - https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=B96034ABF0086C2B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、

    感谢您分享您的 WEBENCH 设计和观察结果。 我检查了 WEBENCH 设计、它们看起来不错-电气启动仿真也会产生正确的输出电压。 因此、我怀疑工作台上会发生一些具体的事情。 假设您的原理图和 BOM 与 WEBENCH 工具完全相同、此外、您能否分享有关电路板及其布局的详细信息? 我请求 TPS54339E 的产品专家来查看此问题。

    此致、

    模块