This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62063:SPICE 模型

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/857686/webench-tools-tps62063-spice-model

器件型号:TPS62063

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我们正在研究电源电路的 PSPICE/LTSPICE 仿真。 我们需要 TI 器件型号 TPS62063的未加密 PSPICE 模型、以便在 LTSPICE 工具中对电路进行仿真。

我们如何获得这个未加密的 PSPICE 模型?

请尽早提供反馈。

谢谢、

Anand M  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过电子邮件向我发送 您的 NDA 编号:a-furio@ti.com 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们将继续通过邮件联系、因此我将关闭此帖子。