This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:具有 BQ76930(TIDA-01093),DSG 驱动器的20S BMS 过低、无法驱动 MOSFET?

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, UCC27524, UCC27517
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/858162/tida-01093-20s-bms-with-bq76930-tida-01093-dsg-driver-is-too-low-to-drive-mosfets

器件型号:TIDA-01093
主题中讨论的其他器件:UCC27517UCC27524BQ76930

   20节串联电池管理模块参考设计:DSG MOSFET 栅极上的电压约为7.7V (DSG_B≈12V)。MOSFET 是否过低? 当电池电压低于2V (VCx=2V*5=10V)。时、DSG MOSFET 栅极处的电压计将更低(10V-4.3V=5.7V)、因此有更好的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    原理图中显示的 FDB2614和 FDB082N15A 将 RDSON 额定电压设置为10V Vgs。  该电路的设计人员对器件的性能曲线及其预期用途感到满意。  其他 FET 可能具有6V 和10V 时的 RDSON 规格、而其他 FET 可能具有更低 Vgs 时的规格。  逻辑电平 FET 的规格可能低于5V。

    另一种选择是使用 BQ76930 DSG 和 CHG 输出的逻辑组合来创建逻辑信号、以驱动外部 FET 驱动器。  您将需要为栅极驱动器提供电源。 您可以在 http://www.ti.com/gatedrivers 上查看 UCC27517或 UCC27524器件或其他器件。 驱动器的输出可馈送到放电栅极、进行充电时、驱动器可能会驱动 R89或电路的某种变化。  还有隔离式栅极驱动器、它们应该能够很好地进行充电 FET 控制、但它们更复杂。   我不知道将栅极驱动器与电池器件相结合的电流参考设计。  

    选择满足您要求的 FET 或设计。