This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00524:TIDA-00524

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP117, TMP116, HDC1010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/857735/tida-00524-tida-00524

器件型号:TIDA-00524
主题中讨论的其他器件:TMP117、 TMP116、 HDC1010

我有以下问题:

是否可以将运动/位置传感器添加到此模块? 如果是、建议使用哪一个?

是否可以使用蓝牙、RFID 和 WiFi 通信(一次使用其中任何一种通信)而不是 NFC? 如果是、如何在设计中适应它?

谢谢、

Ajinkya