This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] WEBENCH®︎工具:TI 不再提供基于闪存的工具

Guru**** 2948930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/857843/faq-webench-tools-ti-discontinues-flash-based-tools

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

多年来、我们投资了大量基于闪存的工具、支持我们的模拟和嵌入式产品系列。 但是、当 Adobe 宣布 将于2020年底使 Flash 日落时、并且浏览器制造商也会停止对基于闪存的产品的支持、我们将于2020年1月31日开始使用我们自己的基于闪存的工具停产(EOL)。  

虽然我们已决定将某些工具停产、但我们仍在根据我们对满足客户需求的持续承诺为其他工具提供替代产品。 继续阅读以了解有关我们的 EOL 计划的更多信息、请参阅正在更换或更换的工具的详细列表、并了解您可以采取哪些步骤来保存现有设计和项目。

闪存工具生命周期结束计划  

下表列出了我们将在2020年1月底之前对基于闪存的工具进行 EOLD 操作。   这些工具将在2020年1月31日之前从 TI.com 中下载、 在此日期之后、您将无法再从工具中访问和检索旧项目。  

您建议的措施: 为了保留您的工作以备将来使用、请在2020年1月31日之前遵循以下建议。 从 TI.com 中删除工具后、需要执行其他步骤来保存您的设计并获得可用信息。

产品系列

工具名称

状态

建议

电源管理

WEBENCHRegistered Classic (闪存版本)

  2018年7月替换为 WEBENCH 电源设计器(HTML)。

您将能够在   全新的 WEBENCH 电源设计 器(HTML)中打开在 WEBENCH Classic 中创建的大多数现有设计。 但是、对某些产品类别和功能的支持已停止、并且在新的 HTML 工具中不可用。

请访问 WEBENCH 电源设计器 e2e 博文 、获取支持和停产的产品类别和工具特性的完整列表。

对于包含 HTML 工具不再支持的产品或功能的设计、请按照 以下"保存设计"部分中的步骤下载/保存设计。

WEBENCH 电源架构/处理器电源架构/FPGA 电源架构/PMU 电源架构

2020年1月31日停产。

推荐的替代产品: 处理器电源、2018年7月发布。

按照  下面"保存您的项目"部分中的步骤下载/保存您的项目。

 虽然处理器电源 不能直接替代 WEBENCH 电源架构、但您可以访问 FPGA 和处理器的电源管理、详细了解 FPGA 和处理器的电源解决方案。  

展望未来、将通过此门户提供对处理器电源和 FPGA 电源的支持。

WEBENCH LED 设计器/LED 架构

2020年1月31日停产。

按照以下"保存您的设计"和"保存您的项目"部分中的步骤下载/保存您的设计/项目。

信号链

时钟和计时

WEBENCHRegistered时钟架构

2020年1月31日停产。

按照 下面"保存您的项目"部分中的步骤下载/保存您的项目。

高速接口

WEBENCHRegistered接口设计器

2020年1月31日停产。

按照  下面"保存您的设计"部分中的步骤下载/保存您的设计。

2018年使用的其他工具  

为确保我们的产品是最新的并支持行业标准、下表列出了2018年早期使用的所有基于闪存的工具、这是我们持续努力的一部分。

产品系列

工具名称

状态

电源管理

WEBENCHRegistered串联电压基准选择器

2018年发布了 OLD。

信号链

放大器

WEBENCHRegistered放大器设计器

2018年发布了 OLD。

 虽然放大器选择工具不能直接替代 WEBENCHRegistered放大器设计器,但我们建议使用放大器选择工具- 按电路功能搜索。

WEBENCHRegistered滤波器设计器

2018年发布了 OLD。

 虽然滤波器设计工具(HTML) 不能直接替代 WEBENCHRegistered滤波器设计器,但我们建议使用 滤波器设计工具(HTML)。

传感器

WEBENCHRegistered电容式传感设计器

2018年发布了 OLD。

WEBENCHRegistered压力传感器设计器

2018年发布了 OLD。

WEBENCHRegistered传感器设计器

2018年发布了 OLD。

WEBENCHRegistered感应传感

2018年发布了 OLD。

WEBENCHRegistered医疗 AFE 设计器

2018年发布了 OLD。

WEBENCHRegisteredSensorAFE 设计器和传感器设计器工具

2018年发布了 OLD。

 

保存您的设计

在此处访问基于闪存的工具: https://webench.ti.com/webench5/power/webench5.cgi

在 Google Chrome (v77及更高版本)上打开基于闪存的工具:

  1.单击地址栏右侧的屏蔽图标,然后单击弹出窗口中的“加载不安全脚本”,在 Google Chrome 浏览器上启用 Adobe Flash。

  2. 单击“Get Adobe”(获取 Adobe)图标,然后单击弹出窗口中的“Allow”(允许)按钮。 加载基于闪存的工具。  

要保存设计:

  1. 在 基于闪存的工具主页上、单击 页面左上角的"My Designs/Projects"


    2.单击"My Designs"选项卡、然后 从列表中选择您的设计。 然后单击下面显示的"Open Design"图标。

  3.单击工具中的打印图标以保存或打印设计的 PDF。

  4.对要保存的每个设计重复步骤1-4。  

 

若要保存工程、请执行以下操作:

  1. 在 基于闪存的工具主页上、单击 页面左上角的"My Designs/Projects"。

   2.点击"My Projects"选项卡、然后 从列表中选择您的项目。 然后单击下面显示的"Open Project"图标   

   3.单击打印图标以保存或打印项目的 PDF。

  4.对要保存的每个项目重复步骤1-4。


请务必在2020年1月31日之前执行这些步骤、以保留您的所有现有设计和项目。 如果您还有其他问题、请访问 https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234。