This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] WEBENCH®︎工具/WEBENCH 电源设计器:WEBENCH (R)电源设计器-更新

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/857826/faq-webench-tools-webench-power-designer-webench-r-power-designer---update

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

简介:  

WEBENCHRegistered 电源设计器是一款免费的在线电源设计工具,可根据您的要求创建定制的电源电路。 该环境为您提供端到端电源设计功能、可在设计过程的所有阶段节省您的时间。  

新增功能  

全新的 WEBENCH 在 HTML5中进行了完全重新设计、便于携带、安全、简单且直观地使用。 设计过程简化为4个步骤 -选择、自定义、仿真和导出。

由于 Adobe 和所有主要浏览器终止了对闪存应用程序的支持、基于闪存的经典 WEBENCH 将在2019年底之前废止。

此博客文章将帮助您过渡到新工具。

  

 有关全新 Webench 电源设计器(HTML)的详细培训视频、请点击此处

全新 WEBENCH 电源设计器支持哪些产品?

全新 WEBENCH 电源设计器支持单输入、单输出直流/直流和交流/直流设计。  以下是该工具当前支持的一些常见产品类别和拓扑。 我们继续在直流/直流和交流/直流电源领域添加新产品。

支持的产品/拓扑:

  • 降压
  • 升高(升压)
  • 降压/升压和反相
  • 反激式
  • 有源钳位正向
  • 功率因数校正(PFC)
  • LLC
  • Flybuck
  • 相移全桥

虽然我们继续在上述产品类别中添加更多产品和拓扑、但 HTML 工具不支持某些专用电源设计。  以下是已弃用的产品类别列表。

如果您使用以下产品类别创建了任何设计、请浏览 此 e2e 帖子 、了解保存设计和项目的过程。

已弃用的产品:

  • 电池充电器
  • 电机驱动器
  • DDR 电源 IC
  • 负载开关
  • 序列发生器
  • 热插拔 IC
  • PMU 和多输出转换器和控制器。

全新 WEBENCH 电源设计器支持哪些功能?

借助全新的 WEBENCH 电源设计器、您可以创建端到端电源设计-从根据您的要求选择合适的 TI 电源 IC 到将完整原理图(包括 BOM 和参考布局)导出到您喜爱的 CAD 工具。

该工具继续支持闪存中提供的大多数关键功能、同时增强了一些功能并弃用了一些较少使用的功能。 下面的列表提供了有关增强功能和已弃用功能的更多详细信息:

支持的特性:

  • 根据您的要求选择合适的设计
  • 并排比较多种设计

  • 获取每个设计的原理图、BOM、PCB 布局、运行值和图表

      

  • 能够选择替代 BOM 组件
  • 设计优化- 低成本-低占用空间-平衡-高效率

  • 设计选项
    • 自动补偿
    • 输入 EMI 滤波器
    • 变压器设计
    • 热问题检测
  • 电气仿真选项
    • 启动

    • 稳态

    • 输入瞬态

    • 负载瞬态

    • 波特图
  • 导出选项
    • PDF 导出
    • CAD 工具导出
      • Altium 设计工具

      • CadSoft EAGLE

      • Mentor Graphics

      • P-CAD

      • TINA-TI

      • Cadence OrCAD

已弃用的功能:

  • 热仿真  

    Image result for webench thermal simulation

    虽然热设计很重要、但精确的热仿真很复杂、在很大程度上取决于实际 PCB 布局和系统中的其他外设电路。 虽然闪存版本根据 EVM 参考布局提供仿真、但我们已弃用 HTML 版本中的功能。 作为替代方案、当 IC Tj 超过根据您的设计选项指定的最高温度时、我们会提供简单的热警报。 如果您想查看和保留任何旧的热仿真、请按照 此 e2e 帖子 保存您的旧设计。

  • 高级补偿设计器

    新的 HTML 工具可在相位裕度低于指定限值时提供警报、并 允许您执行简单的一键式重新补偿设计。 新工具不再支持包括指定相位裕度、交叉频率和比较多个补偿选项在内的全套功能。  

  • 输出纹波滤波器

    新工具无法添加额外的输出纹波滤波器以减少输出纹波。 作为替代方案、用户可以在其喜爱的 CAD 工具中手动在导出的原理图上添加其他滤波器。

  • LDO 连接

    新工具无法连接 LDO 以降低低噪声应用中输出端的噪声。 作为替代方案、用户可以在其喜爱的 CAD 工具中手动将 LDO 添加到导出的原理图中。

用户要执行的操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅上述主题、了解 WEBENCH Power Designer 更新以及此 e2e 帖子: