This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ14203:反相稳压器仿真

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/854339/webench-tools-lmz14203-inverting-regulator-simulation

器件型号:LMZ14203

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

需要您对此提供输入。 我们的客户无法在 Webench 上模拟 LMZ14203反相稳压器。 该工具能够提供原理图设计、但显然无法进行仿真。 我们的客户需要仿真数据以提高效率、并且还要求相位补偿。

运行条件如表所示。

VIN = 9V-12.5V
Vout =-3.5V
Iout = 2A


我们感谢你在这方面的协助。


此致、

Jejomar


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    效率数据可从针对特定情况生成的 webench 图表中获取。 关于循环数据、我们已要求产品线提供它。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atul、

    感谢您的帮助。 我们能够看到效率数据。 我是否也可以请求有关循环数据的后续操作?

    非常感谢。


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    遗憾的是、我们没有此特定条件的循环数据。 此外、该器件还采用 COT 架构、因此我不会预计这种情况下会出现任何稳定性问题。

    下面是 一个应用手册 、展示了如何使用此器件连接 EVM 以进行反相配置。 此外、应用手册中有一些非常接近客户情况的-3.3V 2A 的性能曲线。

    如果客户仍有问题、我建议为客户订购 EVM 样片并在其系统中运行负载瞬态。

    如果他们无法做到这一点、我们还可以订购 EVM 并运行负载瞬态、但这很可能需要大约一周的时间。

    谢谢、

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用不同的转换器。

    该器件没有反向效率数据、因此无法进行仿真。

    您推荐的其他负稳压器已经存在很长一段时间。 不是雾的效率。