This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00121:150V Vpp 的栅极驱动器

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27710, UCC27712, UCC27714, TIDA-010042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/857000/tida-00121-gate-driver-for-150v-vpp

器件型号:TIDA-00121
主题中讨论的其他器件:UCC27710UCC27712UCC27714TIDA-010042

您好!

 设计 TIDA-00121。 让栅极驱动器 LM25101C 具有(HS)高侧 MOSFET 电压 −1V 至100V - VDD。

我们将增加 Vpp,为此我们需要 HS 为150V 的栅极驱动器。 即(高侧 MOSFET 电压 −1V 至150V - VDD)...

请建议使用栅极驱动器器件型号

谢谢、此致
Gangadhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gangadhar、您好、感谢您关注德州仪器的参考设计。  我们已将您的查询转发给我们的系统团队、以供审核和回答。 由于这已经是团队所在的印度周末、请允许我们在周一之前的周末做出回应。  

    此致、

    J.、Fullilove

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gangadhar、

    在回答您关于 TIDA-010042的另一个问题时、我建议使用 UCC27710、UCC27712和 UCC27714中的任何一个、具体取决于所需的栅极驱动强度。

    此致、

    Salil