This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:150V 栅极驱动器

Guru**** 2867140 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00121, UCC27710, UCC27712, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/857243/tida-010042-gate-driver-for-150v

器件型号:TIDA-010042
主题中讨论的其他器件:TIDA-00121UCC27710UCC27712UCC27714

您好!

此设计 TIDA-010042具有栅极驱动器 LM25101C、该驱动器具有  −1V 至100V 的(HS)高侧 MOSFET 电压- VDD。

我们将增加 VOC,为此我们需要 HS 为150V 的栅极驱动器。 即(高侧 MOSFET 电压 −1V 至150V - VDD)...

请建议使用栅极驱动器器件型号

谢谢、此致
Gangadhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gangadhar、我们已收到您的询问、我们的工业电网基础设施设计负责人将在1-2个工作日内回复您。 简单地说、您询问 TIDA-00121栅极驱动器建议的问题、此设计具有相同的设计所有者、他将在11月18日星期一返回办公室时作出答复。  

    此致、

    J. Fullilove

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gangadhar、

    对于高于100V 总线的电压、我建议使用额定电压为600V 总线的栅极驱动器。 它们更能够承受开关节点连接(HS 引脚)上的瞬变。 建议使用的器件极少、包括 UCC27710、UCC27712和 UCC27714。

    此致、

    Salil