This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMX2595EVM:LMX2595EVM

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/857217/webench-tools-lmx2595evm-lmx2595evm

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2595

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、先生、

1) 1) 我一直在使用 LMX2595EVM。 建议使用来自外部源的100MHz 基准信号。 如何禁用现有的片上晶体振荡器。   

2) 2) 参考设计板和带 SMA 连接器的 LMX2595评估套件的尺寸是多少。  

3) 3) 有一根10引脚带状电缆、用于将参考设计电路板连接到 LMX2595EVM。 根据我的知识、每个引脚一次只能发送1位数据。 但我们从 TICS PRO GUI 获取24位数据。 这是怎么可能的。  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    请查看 EVM 用户指南、其中包含原理图和有关如何使用差分参考时钟源的说明。

    2. EVM 为2170mil x 2180mil;Ref Pro 为3107mil x 3008mil。 我不知道 SMA 连接器的尺寸。 由于您拥有评估套件、因此可以对其进行测量。

    这是可能的、因为 SPI 是串行接口。