This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25085:如何在 WebBench 设计中使用定制 FET?

Guru**** 2906080 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/856515/webench-tools-lm25085-how-to-use-custom-fet-in-webbench-design

器件型号:LM25085

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我大约99%的人确信我过去能够将定制 FET (和其他器件)添加到 WebBench 仿真中。  但对于基于 LM25085的电流设计、我似乎无法做到这一点。  WebBench 只有少数4个或5个 FET、我可以从中进行选择、但它们都不是最佳的。  如何在手动输入所选参数的位置添加自定义零件?

谢谢、

James。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    目前、该工具不允许在您可以输入其参数的位置添加定制 FET。 此功能仅适用于电阻器、电容器、电感器等其他组件 但是、我们之前也有过此功能的请求、并将其置于队列中以供将来实施。  

    此致、

    模块