This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8454:仅具有5V 输出的 PMP8454

Guru**** 2539740 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9175, TPS23753A, TPS23758EVM-080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/855400/pmp8454-pmp8454-with-only-5v-output

器件型号:PMP8454
主题中讨论的其他器件: PMP9175TPS23753ATPS23758EVM-080

您好!

是否可以仅使用5V/1A 输出运行 PMP8454、同时仍保持效率?  实际上、只需移除3.3V 输出和相关器件、然后将 R18馈入5V 输出即可?  测试数据似乎表明、这不会影响效率。

此外、在最小负载下是否有任何有关最小负载和效率的数据?

实质上、我正在寻找1类、高效率、小最小负载、5V 设计。


此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    PMP8454只能使用一个输出进行操作。  需要更改较低的反馈分压电阻值以提供5V 输出。  此外、由于3.3V 输出电容不再是环路的一部分、因此需要调整环路补偿。

    此外、看看 PMP9175。  这是一个具有5V 输出的类似设计。  它基本上使用同一个变压器、移除了3.3V 绕组。  TPS23753A 控制器更适合1/2/3类设计。

    http://www.ti.com/tool/PMP9175?keyMatch=PMP9175&tisearch=Search-EN-everything&usecase=part-number

    另一个选项是 TPS23758EVM-080。  它具有初级侧调节和内部初级侧 FET。  它还使用类似的变压器。

    所有这些转换器 都将空载运行。  IEEE802.3bt 规范确实要求 PSE 在输入(MPS)上的最小负载为10mA、以保持连接。  这可能需要最小负载来满足 MPS 要求。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    您知道 MPS 上的占空比吗?  它是恒定的10mA 负载还是更高负载?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David、我在数据表中找到了我需要的信息。

    此致、

    将会