主题中讨论的其他器件: PMP9175、 TPS23753A、 TPS23758EVM-080
您好!
是否可以仅使用5V/1A 输出运行 PMP8454、同时仍保持效率? 实际上、只需移除3.3V 输出和相关器件、然后将 R18馈入5V 输出即可? 测试数据似乎表明、这不会影响效率。
此外、在最小负载下是否有任何有关最小负载和效率的数据?
实质上、我正在寻找1类、高效率、小最小负载、5V 设计。
此致、
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否可以仅使用5V/1A 输出运行 PMP8454、同时仍保持效率? 实际上、只需移除3.3V 输出和相关器件、然后将 R18馈入5V 输出即可? 测试数据似乎表明、这不会影响效率。
此外、在最小负载下是否有任何有关最小负载和效率的数据?
实质上、我正在寻找1类、高效率、小最小负载、5V 设计。
此致、
将会
将、
PMP8454只能使用一个输出进行操作。 需要更改较低的反馈分压电阻值以提供5V 输出。 此外、由于3.3V 输出电容不再是环路的一部分、因此需要调整环路补偿。
此外、看看 PMP9175。 这是一个具有5V 输出的类似设计。 它基本上使用同一个变压器、移除了3.3V 绕组。 TPS23753A 控制器更适合1/2/3类设计。
http://www.ti.com/tool/PMP9175?keyMatch=PMP9175&tisearch=Search-EN-everything&usecase=part-number
另一个选项是 TPS23758EVM-080。 它具有初级侧调节和内部初级侧 FET。 它还使用类似的变压器。
所有这些转换器 都将空载运行。 IEEE802.3bt 规范确实要求 PSE 在输入(MPS)上的最小负载为10mA、以保持连接。 这可能需要最小负载来满足 MPS 要求。
谢谢、
David