请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00961
您好!
我正在当前循环中运行系统(即 INC_build==2)。 感应值都是正确的、但当我从观察窗口中将 usEnabableepwm 变量设置为1时(这意味着当我开始切换时)、OCP_FAULT 标志启用、 我还在使用电流探头测量电流、它不会超过阈值、而是设置为高电平。 请解释您用于 OCP_FAULT 的逻辑。 下面附上了相应的图片。
谢谢
yashwanth