This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010030:在 TIDA-010030中从 OC 和 SC 故障重新建立

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/855734/tida-010030-re-establish-from-oc-and-sc-faults-in-tida-010030

器件型号:TIDA-010030

您好!

我对 TIDA-010030中的固件流程有一些疑问、如设计指南文档中所示。

在检测到 OC 和 SC 故障时、AFE 会打开放电 FET。 在固件流程图中、有一个循环、其中 MCU 读取电池组电流、直到其低于"OC 恢复阈值"。 为什么需要该环路? (据我所知、放电 FET 处于开路状态、任何读数都会给出0值)

2.检测到 OV 故障时、AFE 会打开充电 FET。 流程图中的内容。 在固件清除错误并使系统处于待机状态之前、有一个循环等待电池电压重新建立到正常电平。 考虑到在该环路期间系统未放电、为什么会发生这种情况? 不是从该误差中获取允许放电的唯一方法? (即返回主 FSM 并允许用户对滑板车中的电池放电)

3.奖励:参考设计原理图中的硬件问题。 为什么 I2C 上拉电阻器具有"上拉电阻使能"晶体管? (问题18)

非常感谢您的帮助、

此致、

Sebastian

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、  

    关于 TIDA-010030的 FW、只需阐明它与最终 FW 相差很远。 我只是使用它在实验室中执行一些测试。  

    请查看我的以下输入:  

    1.正确的是,FET 断开时电流将为0。 该环路的原因是确保 FET 处于开路状态、不会发生任何异常情况。 另一个原因是确保 SC 和 OC 在进入待机模式之前消失。 当然、您可以使用其他方法来实现这一点。  

    2.你是对的。 这是为了在电池电压下降至正常状态时测试系统是否能够从 OV 错误中恢复。 但最终还没有准备好用于电动踏板车 BMS。  

    3.当不需要 I2C 时,关闭 Q18以节省能源。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的回答。

    此致、

    Sebastian