Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010030
您好!
我对 TIDA-010030中的固件流程有一些疑问、如设计指南文档中所示。
在检测到 OC 和 SC 故障时、AFE 会打开放电 FET。 在固件流程图中、有一个循环、其中 MCU 读取电池组电流、直到其低于"OC 恢复阈值"。 为什么需要该环路? (据我所知、放电 FET 处于开路状态、任何读数都会给出0值)
2.检测到 OV 故障时、AFE 会打开充电 FET。 流程图中的内容。 在固件清除错误并使系统处于待机状态之前、有一个循环等待电池电压重新建立到正常电平。 考虑到在该环路期间系统未放电、为什么会发生这种情况? 不是从该误差中获取允许放电的唯一方法? (即返回主 FSM 并允许用户对滑板车中的电池放电)
3.奖励:参考设计原理图中的硬件问题。 为什么 I2C 上拉电阻器具有"上拉电阻使能"晶体管? (问题18)
非常感谢您的帮助、
此致、
Sebastian