This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01580:制造评估板时出现问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01580, AFE4900, AFE4900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/855064/tida-01580-trouble-in-manufacturing-evaluation-board

器件型号:TIDA-01580
主题中讨论的其他器件: AFE4900AFE4900EVM

大家好、我想制造 TIDA-01580来评估 AFE4900芯片。 由于封装太小、我在制造电路板时遇到了问题。 是否有任何方法可以制造电路板、或者是否有任何地方可以购买 TIDA-01580电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanayakkara、

    感谢您关注 TIDA-01580。 它是一种参考设计、无法购买。 因此、在 TI.com 上没有地方可以购买它。

    但是,如果您访问 http://www.ti.com/tool/TIDA-01580 ,它会有光绘文件和 Altium 设计 文件。 您可以使用 任何 PCB 制造商制造。 我将向您发送印度制造商的名称、我们将从那里完成该操作。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否还有其他现成的开发板可用于评估  AFE4900 芯片的 PPG 和 ECG 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFE4900EVM 可供购买。 它有一些跳线、可用于连接 ECG 电极、如设计指南中所述。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia