This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR16030:负载瞬态和输入瞬态仿真失败

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/854329/webench-tools-lmr16030-load-transient-and-input-transient-simulation-failed

器件型号:LMR16030

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在对 LMR16030进行负载和输入瞬态仿真、并收到错误消息"simulation failed"。

同样、输入瞬态也会失败。

仿真中使用的参数为:输入电压:18V 至47V、输出15V、输出电流2.5A。

请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Deepti、

    我们正在努力解决这个问题。 更正后、我们将返回给您。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Deepti、

    我们现在已经解决了这个问题。 更改将在下一个版本中移至生产。

    此致、

    阿图尔