This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5176-Q1:LM5176 -Q1

Guru**** 2931450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/854204/webench-tools-lm5176-q1-lm5176--q1

器件型号:LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5176

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的所有人:

 

我将 LM5176用作降压/升压 转换器。  今天、我们将介绍 SNVU547 - 2017年5月版应用。 我们发现 TI 使用一些附加组件的不同之处。

问题1.  SNVU547–2017年5月应用手册页、在  引脚2和二极管 D3阴极之间放置10欧姆的电阻 R9值。 但在 LM5176数据表中、该电阻缺失。  

           二极管 D3的原因。

问题2.  SNVU547–2017年5月应用手册页引   脚3和输入电源之间的电阻 R15值2K。 但在 LM5176数据表中、该电阻缺失。  

          2K 电阻 Vin 之间没有二极管的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitainder、

    关于第一个问题,我们将请有关的专业人员回答。

    对于第二个查询、您提到的二极管(Vin 和 pin3之间) 出现在 EVM 和数据表应用原理图中。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Atul 为您提供帮助。

    您好、Hitainder、

    感谢您考虑使用 LM5176。  D3用于使输入电压降至 VCC 以下。 否则、VCC 将通过内部 LDO 的体二极管放电。  R9用于形成一个简单的 RC 滤波器、以消除影响 VIN 引脚的可能开关噪声。

    希望这能澄清

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao Xi:

    使用 R9 10欧姆电阻、为什么不使用1K 或10K 电阻、为什么选择10欧姆电阻。

    2.我们用0欧姆跳线替换了 R9,发现整个输入电压范围内没有噪声, 我们是否可以通过0欧姆电阻将其移除?

    如果 我们用0欧姆电阻将 R9短接、会发生什么情况。

    4、 我们为什么在 Vin R15引脚3 (VINSYS)之间不使用任何二极管。

    5、我们使用 R15电阻值2K 的原因。 我们是否可以使用 R15 20E、100E、0E、10K

    6、如果我们用0欧姆电阻短接 R15会发生什么情况。

    谢谢

    Hitainder Singh Kaswan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitainder、

    请仔细阅读数据表和 IC 方框图。   

    VCC 稳压器输入引脚中的 VIN。  如果您在那里放1k 或10k、则会有很多压降和损耗。  它可能不是这样工作的。  

    2.如上所述,R9和 C3形成滤波器,移除 R9并不表示电路不起作用。 最好在此处使用小型 RC 滤波器。  

    3.您可能看不到任何情况发生。  

    VISNS 是输入电压感测引脚。  它是一个高阻抗引脚、因此2k 不会影响感应精度。 但是、如果插入二极管、二极管压降将影响感测电压精度。

    5.2K 是设计建议的、以确保电路在所有工作条件下都能正常工作。  它基本上可以为 您的输入线路提供40V 或更高的保护。    

    6.当输入电压达到40V 或更高时,您将失去对 IC 的保护。  数据表中提到了这一点。  

    谢谢、

    Youhao