This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40379:适用于音频放大器的500W 单级 LLC 电源参考设计

Guru**** 2544840 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/854041/pmp40379-500-w-single-stage-llc-power-supply-reference-design-for-audio-amplifier

器件型号:PMP40379

你好

我对以上折射设计有一个主要问题。

在按如下方式加载 SMPS 输出的一个电源轨时、产生的电压是多少?

示例1:

使用6A (+和0)加载+42V 电源轨而不加载-42V 电源轨、两个电源轨的电压是多少?

使用6A (-和0)加载-42V 电压轨而不加载+42V 电压轨、两个电压轨的电压是多少?

在这种负载条件下、它们将保持+-42VDC?

任何回答都是非常感谢的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micro:

    我正在与设计人员进行检查、以查看我们是否有交叉调节数据。

    通常、对于这样一种仅调节其中一个输出的设计、您可以预期未调节的电源轨会发生5-10%的变化。

    因此、+42V 电压轨将始终接近该值、-42V 电压轨可能在-38V 至-46V 之间变化、这只是一个示例。  我没有该设计的确切数字。

    请给我们一些时间、我们将作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1680.Schematic-Prints.pdf

    您好、Robert、

    我不确定该变化是否会达到最大10%、

    我的当前 L6599原型存在严重的交叉调节问题、当加载一个电源轨时、电源轨的变化约为38%、在加载+-电源轨时一切都正常。

    我正在连接我在 L6599设计中使用的稳压电路以供您参考、它设置为+-34VDC、您可能会发现一些问题。

    我知道这是一个不同的问题、但 PMP40379在原则上非常相似、如果它运行良好、我将构建它。

    是否有任何设计可调节两个电源轨?

    感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micro:

    PMP40379的交叉稳压数据显示在下表中、输出电压变化在-4%~6%以内。

    此致

    Oliver