请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00818 尊敬的 Alek:
去年、我看到您与 Pravin Jain 的对话、发现 无法提供 TIDA-00818板、但是已经上传了相同的 Gerber 文件、 如果我们使用这些 Gerber 文件准备好电路板、就技术和法律而言、产品属于他人会有任何问题、而且我们从对话中了解到、没有这样的应用、 由于我们希望进一步开发此产品、如果我们编写应用程序以自行使用此硬件集并继续操作、将会出现任何问题。
此致
Praveen Singh