This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00818:有关 MPOS 的技术和法律问题的查询

Guru**** 1101410 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00818
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/853471/tida-00818-query-on-technical-and-legal-for-mpos

器件型号:TIDA-00818

尊敬的 Alek:  

去年、我看到您与 Pravin Jain 的对话、发现 无法提供 TIDA-00818板、但是已经上传了相同的 Gerber 文件、 如果我们使用这些 Gerber 文件准备好电路板、就技术和法律而言、产品属于他人会有任何问题、而且我们从对话中了解到、没有这样的应用、 由于我们希望进一步开发此产品、如果我们编写应用程序以自行使用此硬件集并继续操作、将会出现任何问题。  

此致

Praveen Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    目前,我不能肯定答案。 我正在研究您对将提供的光绘文件用于您的应用的担忧。

    我将尽快或在周二结束办公时向您发送最新消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas、

    感谢您的快速回复、将等待您对查询的进一步回复。

    谢谢、此致

    Praveen Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    发布 Gerber 文件是为了帮助在您自己的环境中复制设计。 因此、允许在您的设计中使用这些文件并为您的产品修改这些文件。

    另一方面、您的终端设备系统中禁止使用 TI 设计硬件(如果提供)。

    感谢您为您的设计选择 TI