请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55165-Q1 工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好,
这是非常紧急的
在我最近的项目 中,我使用的是 TPS55165-Q1降压/升压转换器,也使用了推荐的电路。
我正在连接除此引脚以外的所有此引脚。 我不知道如何驱动这个引脚、请帮助我完成我的项目
我的要求:
输入电压 - 8V 至36
VOUT -固定12V 或固定10V 也正常
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好,
这是非常紧急的
在我最近的项目 中,我使用的是 TPS55165-Q1降压/升压转换器,也使用了推荐的电路。
我正在连接除此引脚以外的所有此引脚。 我不知道如何驱动这个引脚、请帮助我完成我的项目
我的要求:
输入电压 - 8V 至36
VOUT -固定12V 或固定10V 也正常